This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61199:LED 闪烁

Guru**** 2419530 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1078507/tps61199-blinking-led

部件号:TPS61199

大家好,

我写信给您是因为我正在开发的一个新项目有问题。按照数据表中的说明,我制造了电路,但我有问题,我的液晶屏上的指示灯闪烁,感应器和二极管 D1加热很多。
电源电压为12V,低于电阻和电容器值。
奇怪的是,如果我将电源电压提高到13.3V,故障就会消失,LED 指示灯保持正常工作,电感器和二极管的热量比以前低。
以下是存在缺陷且增加输入电压后的输出和 OVP 波形。
当 VIN 为12伏时,我请求您提供支持以解决问题。

谢谢

R2 = 162kOHM

R6 = 61,6kOHM

R5 = 301kOHM

R4 = 59,2千欧

C4 = 15nF

C5 = 270pF

输出电压(带12V 输入电压)

OVP (带 Vin 12V)

输出电压(带输入电压13.3V)

OVP (带 Vin 13.3V)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 PCB

      您还能帮助提供开关,LED 电流的波形吗?  如果可以共享原理图,将会有所帮助? 或者给出输入电压,电感器值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,王
    电感器的值为22uH,输入电压为12V。 方案就是数据表的方案。
    很遗憾,我无法提供请求的波形,因为我已将电路返回给所有者。
    但是,我解决了这个问题,我再也没有 LED 灯条闪烁了。
    在数据表上显示的应用图中,接地端必须分离,并且只能连接到引脚15附近。


    我在赛道入口切断了接地的赛道,并在引脚15附近重新连接了赛道。
    我检查了评估板 TPS61199EVM 的原理图,接地端未分离.....
    这只是巧合,还是原位置的质量轨道使操作不稳定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 PCB

      根据我的理解,有必要将这两个接地网连接在一起,以形成整个电源电路的电源接地参考。 一个考虑因素是 R1应靠近接地引脚,而连接 R1和接地的接线端应短而宽。 此外,TI 建议使用与电源接地线分开的短线,将它们连接到一个位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,王

    感谢你的回复。 您是否认为该电路的布线可能良好?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 PCB

      是的,您可以按照数据表中的布局指南改进电路。