This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750-Q1:米勒钳位电阻器选择

Guru**** 2779905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1078127/ucc21750-q1-miller-clamp-resistor-selection

部件号:UCC21750-Q1
“线程”中讨论的其它部件:UCC21750测试

您好 TI 团队,

我想问您米勒电阻器的选择。 原理图系统是用于汽车 EV 的高压800V 系统。 添加保护电路是为了防止在浇口关闭时 VCE 电压超过850V。 但我担心在这种情况下,内置 Miller 夹具无法正常工作。 您能否推荐 Miller 夹紧电阻值来解决此问题? 请告诉我。

e2e.ti.com/.../Schematic_5F00_UCC21750_2D00_Q1.pdf

此致,

杰弗里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰弗里  

    客户对 Miller Clamp 的关注到底是什么。 通常,我们建议米勒钳上没有串联电阻器,以提供到栅极的最低阻抗路径。  

    在实际发生 VCE 过冲时,Miller 夹子甚至不应打开,因此您不需要在那里添加电阻器。  

    客户需要串联调整 OUTL,TV 二极管和电阻器。 我认为不应该使用米勒钳子的血清中的任何电阻器。  

    最佳

    迪米特里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    季米特里,您好!

    它们担心添加的保护电路会影响 Miller 夹钳的开/关。 因此,他们正在考虑在那里添加一个电阻器。

    您的意思是保护电路不会影响 Miller 夹具,因此无需添加电阻器。 正确吗?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰弗里  

    我认为他们 不应该在那里添加电阻器。米勒钳位在 Vee + 2.5V 阈值之前处于高位。 如果他们担心它何时启动,他们会减少供给量,从而在以后启动。  

    最佳

    迪米特里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    季 米特里,您好!

    感谢您的解释。 我会与我的客户核实这一点,并告诉您测试结果。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,期待您的更新