This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3803-Q1:模拟模型和查询

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS37, TPS38, TPS3808, TPS3803-Q1, TPS3803
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1078833/tps3803-q1-simulation-model-and-enquiry

部件号:TPS3803-Q1
“线程”中讨论的其它部件:TPS37TPS38TPS3808TPS3803

大家好,团队

  1. 此设备是否有任何模拟?  
  2. 该设备是否可用于感测引脚上电阻器分压器后的电压高于 VDD (如16V)?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Py  

    要进行宽 VIN 电压监测,请查看 TPS38-Q1 或 TPS37。 这些具有可调选项,可以使用外部电阻器设置电压阈值  

    ——中国

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,钦坦,

    对于客户应用,可以使用3.3V 作为监控设备的电源。 因此,TPS38或 TPS37可能已被过度杀死。 请帮助提出以下问题-  

    1. 此设备是否有任何模拟? PSpice 还是 Simplis?  
    2. 该设备是否可用于感测引脚上电阻器分压器后的电压高于 VDD (如16V)?  使用感应引脚+电阻器分频器进行高电压(如16V) UV 检测是否存在任何问题?
    3. 是否应使用齐纳二极管来夹紧 SNESE 针脚电压?  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,PY,

    1.请参阅 PSPICE 模型的产品页面:

    TPS37数据表,产品信息和支持| TI.com

    TPS3803-Q1数据表,产品信息和支持| TI.com

    2和3:将外部电路添加到 TPS3808以支持更高电压将增加成本和设计复杂性,不推荐。 请考虑使用较高电压的设备,如 TPS37。

    希望这能有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Masoud,

    1. TPS3803-Q1或 TPS3803产品文件夹中没有模拟模型。  

    2和3。 电阻器分压器(可能是+齐纳二极管)不是很复杂或成本不高。 TPS37是双通道,基于1ku 价格,看起来成本高昂。