This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481:LM3481的评论

Guru**** 2515135 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3481

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1078520/lm3481-lm3481-review

部件号:LM3481

客户制造了一个 lm3481的辅助板,因为该方案首次用于制造多通道回扫电路

我对一些设计参数不是很了解。 我希望 AE 能够确认电路参数和变压器参数的合理性。 太棒了!

我们的设计参数如下:

方案:lm3481,工作频率100kHz

1输入12VDC

2路输出5路隔离

NS1-5V1A

NS2-12V1。 5A

NS3-15V0。 2A.

NS4-15V0。 2A.

NS4-15V0。 2A.

变压器参数:

NP:8T,LP=26uH

NS1:5个 T

NS2:11个 T

NS3:13个 T

NS4:13个测试

NS5:13个测试

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    凯文:

    对延误表示歉意。  

    让我看看这一点,在本周结束前给你一个回复。

    此致,

    理查德