This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV700:TLV700

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1078880/tlv700-tlv700

部件号:TLV700
“线程: ABS”中讨论的其它部件

您好,

我们在 PDU (配电装置)的电气设计中使用 TLV70033DSE, 并测量从电源线(230V 交流)到 TLV700的5V 直流电源的电感耦合(当 PDU 的用户(如服务器)打开时)。  我们在输入线路(红线)上看到高达+/-40VDC 的过压峰值,持续几微秒。

我们知道 TLV700的绝对最大输入电压为6.0VDC,但您认为这些极短的峰值是关键吗? 你推荐什么?

此致,

贝恩德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,贝恩德,  

    该设备的峰值为40,然后持续输入超过10V,持续时间超过6US。  

    内部电容器和 FET 可能会因输入中断,因为它大大高于 ABS 最大值-我们不建议您进行电流设置。

    您可以尝试 实施像二极管这样的输入保护,以确保输入电压被夹紧到设备的工作条件下。  

    最佳

    朱莉特