This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62130:具有相同占地面积和布局的备选部件

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62130, TPS62130A-Q1, TPS62140, TPS62140A, TPS62150, TPS62150A-Q1, TPS62130A, TPS62150A, TPS62153A-Q1, TPS62141, TPS62151, TPS62133A-Q1, TPS62131, TPS62152A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1079264/tps62130-alternative-part-with-same-footprint-and-layout

部件号:TPS62130
在“线程”中讨论的其它部件:, TPS62140TPS62140ATPS62150TPS62150A-Q1, , TPS62150ATPS62153A-Q1TPS62141TPS62151TPS62133A-Q1TPS62131TPS62152A-Q1

我们目前正在处理 TPS62130部件的不可用 性问题。 我们是否可以在不改变 PCB 布局的情况下使用替代零件? 我们使用数据表中列出的典型应用电路图。第13页(https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps62130.pdf?HQS=dis-mous-null-mousermode-dsf-pf-null-wwe&ts=1645466796630&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.mouser.co.uk%252F  )第9.2节中使用应用于 FB 引脚的分压器设置输出电压。 我们在多个位置使用此部件创建具有5V 输入的3.3V,2.5V,1.8V 和1.2V 输出电平的导轨。 有人能提供帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,巴里,

    对于 TPS62130,只有 P2P 兼容部件是 TPS62130A,TPS62130A-Q1,TPS62140,TPS62140A,TPS62150, TPS62150A,TPS62150A-Q1。 但 TPS62140,TPS62140A,TPS62140A-Q1为2A 额定零件,TPS62150,TPS62150A 和 TPS62150A-Q1为1A 额定零件。  因此,根据您的最大输出电流,选项将受到限制。

    还有固定输出版本。 TPS62133A-Q1 CAN 具有5V 电压。 TPS62131/2/3,TPS62141/2/3和 TPS62151/2/3,分别可执行1.8V/3/3/5V。 您可以将 FB 绑在 GND 上。 在您的情况下,您会将顶部电阻器分配器留空,并在底部电阻器分配器上使用0欧姆。 最后,还有一些更固定的 TPS62152A-Q1 TPS62153A-Q1版本,它们分别可以实现3.3V 和5V。

    现在,所有这些都似乎都是供应受限的。 但是,对于最新的库存更新,最好在 https://ticsc.service-now.com/csm 上查看是否有货 

    希望这能有所帮助。

    谢谢,

    阿莫尔