This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV103:使用 DRV103作为电机驱动器时出现问题。

Guru**** 2390885 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV103

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1079490/drv103-problem-using-drv103-as-a-motor-driver

部件号:DRV103
“线程:DRV101”中讨论的其它部件,

我们一直在使用 DRV101 IC 作为电机驱动器,并控制电磁阀。  由于 DRV101已报废,因此我们切换到了 DRV103H。 DRV103控制电磁阀正常,但当使用一个电磁阀驱动泵用电机时,它会立即抛出过电流标志,并且几乎不能驱动电机。 我们在马达线路上确实有一个高速回扫二极管。 电机的额定电流为0.8A,而根据数据表,DRV103的驱动电流可达3A。  DRV103H 是否不能像 DRV101那样驱动电机?

此致,

罗伊·菲利格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗伊,

    您使用的是哪个软件包? 输入端是否有电流波形?

    这里是否会有潜在的浪涌电流导致电流限制触发? 电缆长度是否显著? 此外,您使用的是离散负载还是 eLoad?

    DRV103的使用年限超过20年,因此与该部件相关的支持/资源有限。 建议更改为专用电机驱动器,以便访问更多可用资源:

    www.ti.com/.../overview.html