This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54394:设计反馈

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1078594/tps54394-design-feedback

部件号:TPS54394

您好 E2E,

请帮助查看下面的设计并分享您的反馈。 我们的客户尝试在现实生活中实施电路,以查看电路是否正常工作,但他们没有合适的工具在正确的位置焊接所有东西。

此致,
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,卡洛,

    已遵循所有数据表设计准则。 只需确保电感器饱和电流大于最大电流限值6.5A。  此外,您还可以检查输入,输出,引导,vreg5电流盖的额定电压是否有足够的边距,以确保直流偏压降额电流盖的值也足够。 如果您有材料明细表或零件号,我可以查看。

    谢谢,

    阿莫尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Amod,

    下面是所使用的每个零部件的材料明细表:
    -RMMCF0402FT22K1 x2 (分辨率22.1K)
    -RMMCF0402FT124K x2 (分辨率为124K)
    -744311470 x2 (ind 4.7uH)
    -04025A220KAT2A x2 (条件22pF)
    -CL05A226MQ5N6J8 x4 (条件22uF)
    -06035C104MAT2A x 4 (条件0.1uF)
    -GRM188R61C106MAALD x4 (条件10uF)

    此致,
    卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,卡洛,

    对于这种5V 设计,我建议将输出电流盖(22uF)的额定电压至少提高到10V。 对于输入盖,如果它们使用12V 输入,建议使用25V 额定10uF 盖,而不是16V。 其他部件看起来不错。

    谢谢,

    阿莫尔