This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138A:Halfbridge LLC 转换器固件输出电压限制

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD3138ACCEVM149, UCD3138ALLCEVM150, UCD3138A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1077365/ucd3138a-halfbridge-llc-converter-firmware-output-voltage-limit

部件号:UCD3138A
在“线程:”, “测试”中讨论的其它部件

您好,

我使用 UCD3138ACCEVM149 (控制卡)和 UCD3138ALLCEVM150 (子卡)。

为了  达到所需的输出水平,我更换了 EVM150 (子卡)上的电流,变压器和辅助侧 FET。

在我进行硬件更改后  ,我使用两个外部 PWM 信号测试了主板(EVM150)。

我达到了所需的输出级别,因此我确信 我的硬件设置没有问题。

问题是当我使用“Fusion Digital Power Studıo”调谐 EVM149 (控制卡)上的 UCD3138A 芯片时,我 无法达到任何高于18Vdc 的输出电平。

EVM150 (子卡)随附具有16V 直流额定值的组件。 因此,我怀疑有额外的保护来保护 EVM。

我在 固件(使用 CCS)和 Fusion Digital Power Studıo 中更改了多个参数,但没有任何解决问题的方法。

 为了 使电压输出高于18 V,应该对固件进行哪些更改?

谢谢你,

EFE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您可以通过变压器比率达到最大输出电压限制。 您是否更换了变压器?

    此致,

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是的,我更换了变压器。 正如我在前面提到的,我用两个外部 PWM 信号测试了硬件设置(EVM150),这些信号应用于主侧 MOSFET 驱动器。

    测试结束后,我看到我能够达到所需的输出电压和功率水平。

    因此,在硬件设置上没有任何问题或计算错误。

    谢谢你,

    EFE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Efe,

    我错过了您更换变压器的机会。 我认为输出电压为18V,OVP 更有可能被触发。  一种是硬件 OVP 保护,如下所示;另一种是固件 OVP 保护。 您需要增加 OVP 阈值才能输出18V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sean,

    感谢你的回复。

    我认为自己低估了自己。

    我已经更改了固件上的 OVP 级别。  

    在当前设置中,输出电压命令设置为(VOUT_COMMAND) 23V 直流。 正如我之前提到的,我无法读取高于18V 的电压输出。

    在使用 当前硬件和固件设置(扩散切换频率,死机时间,Vout 命令)时 ,不会触发“过电压保护”

    和 LLC 电路使用稳定的18V 输出执行正常操作。 我试图解释的问题是当我将 VOUT_command 更改为时

    值高于18Vdc,我怀疑固件不会让硬件达到高于18V 的输出级别。

    对于 小于 18Vdc 的 VOUT_commands,固件和硬件工作正常。

    我在固件中找不到任何可防止硬件高于18 V 直流的额外保护。

    “18Vdc”限制的原因可能是什么?

    除了 VOUT_command,开关频率和死区定时;为了实现23Vdc 输出,我应该做些什么更改?

    谢谢你,

    EFE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Efe,

    每个引脚都有最大电压限制。  

    EAPx 引脚不超过1.6V;

    ADC 引脚不超过2.5V。

    使用 VOUT 时,确保感应电压在良好的范围内。

    此致,

    肖恩