This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2596:LM2596T-ADJ/NOPB 和-/LF02之间的差值

Guru**** 2625265 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1078440/lm2596-difference-between-lm2596t-adj-nopb-and---lf02

部件号:LM2596

大家好,团队

我想问一下 LM2596T-ADJ/NOPB 和  LM2596T-ADJ/LF02之间的区别。

我看到了 D/S,它分别是 NDH 和 NEB 的软件包名称。

1.“金属法兰安装”和“塑料法兰安装”之间有何区别?

LM2596T-ADJ/LF02,NEB0005B 或 NEB0005E 的封装是什么?

  我可以在 D/S 上看到两者

BES 此致,

尤都

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我将与此设备的产品工程师联系,并尝试尽快获得您的答案。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,弗兰克,

    谢谢!

    我期待着你的下一个评论。

    我认为这些插针不兼容。

    理解是否正确?

    此致,

    尤都

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    以下是我们的产品工程师的回应:

     NOPB (NDH)和 LF02 (NEB)之间的区别如下。

                  NOPB (NDH)正在交错排列导联形式

                  LF02 (NEB)是90度交错引线型

    “金属法兰安装”和“塑料法兰安装”之间有何区别?

     金属法兰安装是指法兰由金属制成,塑料法兰安装是由塑料制成。

    我将要求尽快得到你其他问题的答案。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    以下是我们的产品工程师的回应:

    NEB0005B 和 NEB50005E 均适用于 LF02。 两种导联呈90度交错排列,但引脚1弯曲时的差异如下所示。

    谢谢