“线程:测试”中讨论的其它部件,
大家好,团队
客户提出的问题可能需要您的帮助:
测试条件:作为输入的19 V/10 A 稳压电源,1 A 的预充电电流,10 A 的恒定电流充电电流,25和18650的充电3字符串(880瓦时容量)。 充电电路是根据演示电路设计的。
问题: 当电池放电至8.5 V 时,将连接 BQ24650为电池充电;充电30分钟后,充电状态指示灯将熄灭,充电将终止。 客户希望知道如何让它继续充电。
请帮您检查此案例? 谢谢。
此致,
樱桃
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,团队
客户提出的问题可能需要您的帮助:
测试条件:作为输入的19 V/10 A 稳压电源,1 A 的预充电电流,10 A 的恒定电流充电电流,25和18650的充电3字符串(880瓦时容量)。 充电电路是根据演示电路设计的。
问题: 当电池放电至8.5 V 时,将连接 BQ24650为电池充电;充电30分钟后,充电状态指示灯将熄灭,充电将终止。 客户希望知道如何让它继续充电。
请帮您检查此案例? 谢谢。
此致,
樱桃
您好,
根据数据表:“8.3.4电池预充电
通电时,如果电池电压低于 VLOWV 阈值,BQ24650将预充电电流应用于
电池。 此功能旨在恢复深度放电的细胞。 如果未在内达到 VLOWV 阈值
启动预充电30分钟后,充电器将关闭,状态针脚上会显示故障。”
如果充电器在30分钟内未充电到 VLOWV 以上,则充电器将关闭充电。 是否可以关闭此功能?
谢谢,此致,
樱桃
亲爱的樱桃,
请参阅以下帖子:
谢谢,
迈克·埃曼纽尔
如果回答了您的问题,请单击“已解决”。