This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77908A:BQ77908A 设计检查

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77908A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1079423/bq77908a-bq77908a-design-check

部件号:BQ77908A

您好,

我已使用 BQ77908A 电池保护器 IC 启动了我的新项目,

所以,我想检查一下我设计的原理图。 我没有将 CHG 和 DCHG MOSFET 开关与此 IC 一起使用,因为我正在使用微型控制器控制充电和放电过程。  

我还在用 MCU 测量温度,所以我想知道如果我将这些引脚保持打开,我应该如何处理 TS 和 VTSB 引脚? 我可以发送 我的设计原理图,任何人都可以检查它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Babu,

    我将在另一个主题中回答。 我将结束这条线程。

    此致,

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛门