This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22919:重新启动条件

Guru**** 2503735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22919

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1079224/tps22919-restart-conditions

部件号:TPS22919
“线程: VSC测试”中讨论的其它部件

您好,专家,

我的客户正在使用  e-load 测试 TPS22919在过载情况下的行为。

当输出电流因电子负载而增加时。 TPS22919在 Iout = 2.9A 时关闭。  

此时,输入电压-输出电压< 1.5V,输出电压>输出电压。  但是,设备似乎处于关机状态  

是热关机吗? (封装温度为93C)

然后,它们缓慢地降低了输出电流。

 设备在 输出电流<100mA 时重新启动。  (他们尝试检查几次,总是在100mA 左右。 保持200mA 设置时不关机)

他们认为,这不是热性歇斯底里。 设备是否有除热性歇斯底里以外的任何重新启动条件?

谢谢

穆库诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    穆库诺-桑,

    客户使用 eLoad 时是否处于恒定电流模式? 如果是,您可以尝试将其更改为恒定电阻模式(CR)吗?

    电阻负载的性质始终是电流与电阻因子对其施加的电压成正比。 在 FET 接通期间,FET VDS 上的电压 会下降(另一方面,电阻器上的电压会上升),而通过 FET 的电流会上升。 整个 FET 的 IV 重叠损耗将是电压 VDS  和电流 ID 的组成部分。

    如果电子负载处于恒定电流模式,电子负载将具有一个闭环系统,它始终希望在该系统中绘制预设电流。 这将在 FET 开启过程中降低电阻,这使得 ID 在 T2至 T3期间大得多。 这会导致额外的功率损耗,因为积分曲线下的面积更大,并在初始开机阶段导致热关机。

    简而言之,尝试使用设定的功率电阻器进行测试,或将电子负载更改为恒定电阻模式。

    此致,
    蒂莫西·洛根