This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940EVM:MSP430FR2355

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, MSP-TS430PT48, BQ76940EVM, EV2400
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1079090/bq76940evm-msp430fr2355

部件号:BQ76940EVM
“线程”中讨论的其它部件:BQ76940MSP-TS430PT48EV2400

我们正在研究 MSP-ts430PT48通过外部 I2C 与 BQ76940 EVM 通信。

1>BQ76940EVM  正在 GUI 上与 EV2400配合使用

   我们可以从 Window GUI 应用程序发送和接收 I2C 数据

2>MSP-ts430PT48 可以运行从 msp430fr2335启动板修改的示例代码。

3>我们从 http://www.ti.com/product/BQ76940/toolssoftware 运行代码 ,并从代码中执行了操作    

    P4SEL0 |= BIT6 + BIT7;
    P4SEL1 = 0;

    P4OUT |= BIT6 + BIT7;
    P4REN |= BIT6 + BIT7;

  我们确实看到了地址发出并从范围捕获,但是,我们第一次没有看到 BQ79640中的 ACK。

     和寄存器显示 UCNACKIFG =1。 UCTXIFG0 =1

这可能是什么问题,请提供建议

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,明兴,

    您能否查看逻辑分析仪上的波形以了解有何不同? 这将有助于确定为什么不会发生确认。

    此致,

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不同之处在于,我们发现 ev2400的 ack bit 较低,但该 bit 较高,这在 MSP430上运行时正好跟随 adrress

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,明兴,

    我不知道这可能是什么问题。 地址是否可能被移动或连接不良? 只要命令发送正确,BQ76940就应该对任何设备做出相同的响应。  

    马特