This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:从 vsys 充电

Guru**** 2768075 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1079430/bq25792-charging-from-vsys

部件号:BQ25792
“线程: TPS25940”中讨论的其它部件

我有冗余电池,每个电池都有自己的 BQ25792。 在某些情况下,一个充电器的 vsys 可以看到另一个电池或充电器的电源。 在这种情况下,BQ25792似乎未正确调节最终充电电压。

请参阅下面的寄存器转储。 VBAT 电压为8.44V,VREG 电压为8.2V,但电池仍在为 vsys 的8.5V 电流充电,电流为547mA。 在第12条中禁用了 PFM。

如果 vsys 有电源,不需要转换器,设备是否无法调节充电电压?

州:TCV
VSYSmark 00:7000 VINDPM 05:3600 PCHG 08:04
法规   01:8200 IINDPM 06:1250 条款09:01
ICHG   03:4200 VOTG  0B:2800 RCHG 0A:63
                 IOTG  0D:03    时间0 E:3D
CHG 0 0F:A2 Chg 0 1B:0F TEMP 16:C0
CTL 1 10:00 STS 1 1C:90 NTC0 17:7A
   2 11:00     2 1D:01 NTC1 18:01
   3 12:30     3 1E:00 ICO 19:00
   4 13:29     4 1F:00
   5 14:24
浮动0 20:00 浮动0 26:00 浮动0 2C:00
STS 1 21:00 Flg 1 27:00 MSK 1 2D:00
CHG 0 22:00 Chg 0 28:00
FLG 1 23:00 MSK 1 29:00 ADC 2E:B8
   2 24:00     2 2A:00     2F:00
   3 25:00     3 2B:00     30:00
iBus 31:  12 IBAT 33: 547 TS  3F:   0
VBUS 35:12109 VBAT 3B:8443 TDIE 41:  65
VAC1 37:12112 vsys 3D: 8503 D+  43:   0
VAC2 39:12112                D-45  :   0
DPDM 47:00 第48部分:08 - 108错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Jim,

    2个充电器的 SYS 针脚是否已连接?  当 V(BAT)>SYSMIN 时,通过 BATFET 的充电电流仅通过更改转换器 PWM 来调节,即 BATFET 不会线性调节充电电流。   

    此致,

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vsys 输出通过两个 TPS25940开关进行连接,当两个开关都打开时,这些开关确实允许一些反向电流。

    如果电池电压高时可能强制关闭 BATFET,我可以使用微控制器监控 VBAT。 这是否只是通过禁用充电来实现?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vsys 输出通过两个 TPS25940开关进行连接,当两个开关都打开时,这些开关确实允许一些反向电流。

    如果电池电压高时可能强制关闭 BATFET,我可以使用微控制器监控 VBAT。 这是否只是通过禁用充电来实现?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吉姆,

    禁用电荷可防止电流从 SYS 流向 BAT,但不能从 BAT 流向 SYS。

    此致,

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以了。 如果需要,我仍然希望电池供电(另一侧出现故障)。

    感谢您一如既往的及时帮助,杰夫!