This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV841:最大抽胶电阻值

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1079451/tlv841-max-pullup-resistor-value

部件号:TLV841

您好,

对于此设备的漏极开路型号,输出上的上拉电阻器的最大推荐值是多少?

谢谢,

迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迈克尔

    我们没有指定最大值,但您可以使用6V 和10nA 来调整上拉电阻。

    希望这能有所帮助。