This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2803-Q1:CS 引脚功能

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC2803-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1078627/ucc2803-q1-cs-pin-functionality

部件号:UCC2803-Q1
“线程: 测试”中讨论的其它部件

大家好,团队

有关 UCC2803-Q1电流感应引脚功能和第9.3.11节的一些问题。 请参见以下内容!

分压器是否为电流感应电压提供直流偏移?

要设计此值,需要确保绝对峰值低于1V 电流限制阈值吗?

1V 电流限制和1.5V 过电流阈值之间有何区别?

谢谢,

雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雅各布,

    分压器是否为电流感应电压提供直流偏移?

    是的

    要设计此值,需要确保绝对峰值低于1V 电流限制阈值吗?

    是的

    1V 电流限制和1.5V 过电流阈值之间有何区别?

    1V 比较器用于逐周期峰值电流模式控制。 1.5V 比较器仅用于过电流保护

    此致,

    史蒂夫·M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jacob,

    是的。   在第9.3.11节中,电流感应信号中增加了一个直流偏移,因此系统将通过来自 CS 电阻器的较小信号跳闸。

    我认为您正在考虑以下2项规格:

    第一个规格是控制回路。  请注意测试条件“COMP=5V”。  这意味 着当误差信号灯(COMP 针脚)达到5V 时,电流感应信号可以达到1V。  请参阅下图中的 PWM 比较器和1V 齐纳夹。

    第二个规格是过电流阈值。  当电流感应信号超过1.5V 时,PWM 输出将关闭以保护 MOSFET。  请参阅下面的方框图中的过电流比较器及其1.5V 阈值。

    感谢您考虑 TI 的产品, 如果您接受此回复,请单击“已解决”。

    谢谢,

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Steven 和 Eric。 我感谢他们的帮助!