This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A03:备选

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A03

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1079077/tps7a03-alternative

部件号:TPS7A03

您好,

你好。

客户 正在尝试寻找 具有活动低启动逻辑的 TPS7A0318PDQNR 的替代产品。

请告诉我们 TPS7A0318PDQNR 是否有替代产品。

主要要求如下:

输出电压:1.8V,单路,固定

2.封装:4-X2SON (4-XDFN 外露式电极片)  

3.活动低启动逻辑

4.低静态电流

请给出建议。 非常感谢。

此致,

雷文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Ray,  

    你好。 不幸的是,我们没有任何部件是活动低的 X2SON。 我们建议使用 TPS7A03和逆变器。 但另一种选择可能是将 TPS76918DBVR 用作此有效低 EN,但它采用 SOT-23封装(比较如下)。  

    如果您还有其他问题,请告诉我。  

    谢谢,  

    麦克基拉