This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25145:关于 LM25145的温度特性

Guru**** 2532120 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1078836/lm25145-about-temperature-characteristics-of-lm25145

部件号:LM25145
“线程: 测试”中讨论的其它部件

e2e.ti.com/.../2388.LM25145_5F00_Diode_5F00_Emulation_5F00_Mode_5F00_OFF.pdf

VIN 电流在25°C 和10°C 之间不同
有哪些可能性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Seisou,

    您能否指出哪一页显示了数据或波形,我找不到当前测试与温度。

    埃琳娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LM25145_5F00_QA.pdf

    埃琳娜-桑
    我很抱歉。
    附加文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Seisou-San,

    感谢您的更新。我将与我的团队核实, 并在稍后向您提供反馈。 谢谢你。

    埃琳娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Seisou-San,您好!

    请检查 DC/DC 稳压器是否稳定(查看开关电压波形或做出负载瞬态响应)。 请完成 LM25145快速启动计算器并检查稳定性(交叉频率应为 FSW 的10-15%,相距> 50度)。 确保输入陶瓷输出电容的额定值,作为施加电压的函数)。

    此致,

    蒂姆