This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS79733EVM:TPS79733EVM

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS79733EVM, TPS797

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1079005/tps79733evm-tps79733evm

部件号:TPS79733EVM
“线程:测试”, TPS797中讨论的其它部件
您好,
我使用  TPS79733EVM 执行了 PSRR 测试。
 我的 PSRRR 负载为33.147db @100KHz /8mA。 数据表指出50dB。
工作温度:室温(+25°C)
使用的电缆:
带鳄鱼夹的 BNC (TOC 连接 Bode100和 EVM。
单股导线用于展开输入和输出。
近15dB 衰减...这种损耗的原因应该是什么。
Bode100的配置设置:
我们遵循的设置: