请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS79733EVM “线程:测试”, TPS797中讨论的其它部件
您好,
我使用 TPS79733EVM 执行了 PSRR 测试。
我的 PSRRR 负载为33.147db @100KHz /8mA。 数据表指出50dB。
工作温度:室温(+25°C)
![](https://e2e.ti.com/resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/196/pastedimage1645453531811v1.png)
使用的电缆:
带鳄鱼夹的 BNC (TOC 连接 Bode100和 EVM。
单股导线用于展开输入和输出。
近15dB 衰减...这种损耗的原因应该是什么。
Bode100的配置设置:
![](https://e2e.ti.com/resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/196/pastedimage1645453894497v2.png)
我们遵循的设置:
![](https://e2e.ti.com/resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/196/pastedimage1645454033075v3.png)