This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV767-Q1:TLV767- Q1

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1079162/tlv767-q1-tlv767-q1

部件号:TLV767- Q1

您好,

请告诉您550mA 和5V 输出的输出电容器的值。 输入值为6.5V

此致,

阿杰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ajay,  

    为了获得稳定的设备,您可以使用数据表中所示范围内的电容器。 只要您保持在所提供的范围内以保持稳定性,就没有特定的电容器值。

    此外 ,我们建议使用 具有 X7R,X5R 和 C0G 额定值的陶瓷电容器。 确保选择额定电容器的电压超过5V,i.e,10V,以说明电容器降额。  

    有关电容器选择的详细信息,请参阅我们的8.1.2和8.1.3部分。  

    最佳  

    埃奇加·阿科斯塔