This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:SOC 为何跳

Guru**** 2554270 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ4050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1077580/bq4050-why-soc-jumps

部件号:BQ4050

大家好,我拿了七个电池组,并将它们放在同一个环境中。 放松了一段时间后,一群 SOC 跳了下来,另六组 SOC 没有改变。 我想问一下 SOC 发生变化的原因是什么?
1.如果温度变化导致 SOC 发生变化,但其他六个组不会发生变化。
2.我读了 maxerror=8%,这意味着我学习得不好。 这会影响吗? 但所有七个组都是8%

e2e.ti.com/.../BQ4050.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,京明,

    您共享的日志中不包含任何电流,而且 SOC 似乎增加了2%,这是否是您所指的跳数?

    RemCap 看起来也在缓慢增加,这导致 RSOC 增加。 您可以共享.gg 文件吗?

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    1.当产品处于放松模式时,没有电流,SOC 增加2%。
    二是 RemCap 的增加,为什么会出现这种现象?
    附件是 gg 文件,异常产品的 gg 文件已重置。 这是我的 BQ4050配置 parameterse2e.ti.com/.../6355.bq4050.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,京明,

    此.gg 文件来自异常包还是正常包? 这是否仅发生在一个仪表或多个仪表中?

    您的死区电流似乎设置在15mA 的高电流,在此期间是否有电荷电流流动? 量规可能会报告0mA,但如果有0-15mA,则会报告为0。

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,
    1.这是正在测试的数据,目前还没有问题。 测试了七组电池,其中一组有问题。
    2.如果是因为死区电流,电压将下降,并应处于放电状态。 为什么 SOC 会增加

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,京明,

    由于死电流太高,可能会有电流流动,或者电流校准可能会有点偏离,从而导致电流表认为电流量很小。

    确保所有仪表都已校准并显示彼此相似的电流。  

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒