This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24072:使用6伏 PV 输入选择一个随时可用的单个 LiPO 单元线性充电器

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1079402/bq24072-selecting-an-readily-available-single-lipo-cell-linear-charger-using-6-volt-pv-input

部件号:bq24072

我们正在关注 BQ2407X IC 系列,并对选择哪一款新的物联网产品感到不知所措,因为库存水平如此难以预测。  我们不是在 BQ2407X 系列上设置的,但需要将单个 LiPO 或18650电池与典型充电电压约为5伏的6伏 PV 面板进行调节。  有没有人建议我们应该考虑哪种充电器,从现在起6个月内,我们最不可能看到零库存和12个月的等待期?

谢谢,

克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chris,

    欢迎使用 E2E!

    在核心功能方面,所有这些设备都是相同的,因为它们会为电池充电。 蓄电池充电电压,过电压保护阈值等存在一些细微差异。

    如果您有电池充电电压等信息,我们可以缩小某些设备的范围,如果您的系统电压(输出针脚处的电压)最小,这也会很好。  

    让我通过电子邮件与您联系。

    此致,

    安东尼·范

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chris,

    您可以通过 a-pham@ti.com 向我发送 有关此主题的电子邮件吗?  

    此致,

    安东尼·范