This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV840:建议的电阻器分频器范围

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS37, TPS3710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1078954/tlv840-recommended-range-of-resistor-divider

部件号:TLV840
“线程”中讨论的其它部件:TPS37TPS3710

大家好,团队

如果客户希望利用低电压监控器检测更高电压,例如检测12伏导轨处的10.8伏电压,客户可以放置电阻器分压器来调整脱粒器。 在这种情况下,是否有任何电阻器分压器建议?

此致,

Hideki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideki-san

     查看 TI 最新的宽范围 VIN 监控器,该监控器用于12V 电池操作。 如果需要 UV/OV,则使用 TPS37-Q1 ,而只有 UV 使用 TPS38-Q1

    ——中国

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,钦坦,

    了解 TI 拥有12伏导轨的主管。 但价格更昂贵,因此客户更喜欢最便宜的产品。 TI 能否评论一系列分流器?

    此致,

    Hideki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideki-san,

    TL840不是正确的设备,因为它需要5V 偏置电源。  

    您需要将较高的 Vin 设备视为 TPS3710或 TPS37。  

    希望这能有所帮助!