This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25730:"TPS25750D+BQ25730 & quot;系统是否在没有外部控制器的情况下作为 CC/CV 电池充电和热折叠运行?

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25730, BQ25792, TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1079155/bq25730-does-tps25750d-bq25730-system-operate-as-cc-cv-battery-charging-and-thermal-foldback-without-external-controller

部件号:BQ25730
“线程”中讨论的其它部件:TPS25750DBQ25792TPS25750

你好,团队

“TPS25750D+BQ25730”是否在没有外部控制器的情况下用作 CC/CV 电池充电? 此外,我们是否可以使用充电电流热折叠功能 来调节充电器或 PD 控制器的接线温度? 如果是,我们应该输入哪个针脚的电池组温度? 如果否,BQ25730以外的其他哪种设备具有此功能? 我们需要20V/5A 汇/源充电功能。

此致,
Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,TPS25750可以在没有外部控制器的情况下向 BQ25730发送命令。 目前,BQ25730没有热折叠功能。 BQ25792可以。