This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:平衡时设备相应引脚输出的电平状态

Guru**** 2536160 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1079228/bq76940-the-level-state-of-the-corresponding-pin-output-of-the-device-when-balancing

部件号:BQ76940

大家好,团队

客户提出的问题可能需要您的帮助:

平衡时,需要释放一个细胞。 除了捕获此单元电压的相应 VCX 引脚外,输入的电压状态是什么?

作为采集时的输入和平衡时的输出。 这是正确的吗? 输出是否高于或低于相应的电池电压?  

请帮您检查此案例? 谢谢。

此致,

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Cherry,

    我认为他们在询问 VCX 引脚在平衡过程中如何测量电压? 在某些情况下,启用平衡 FET 会释放电池电量。 平衡会定期禁用一小段时间,以便进行电池电压测量。

    本文档(https://www.ti.com/lit/an/slua775/slua775.pdf )中的图5显示了平衡和测量。

    此致,

    马特