This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3840:TPS3840DL35DBVR

Guru**** 2386490 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3899
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1078978/tps3840-tps3840dl35dbvr

部件号:TPS3840
“线程:TPS3899”中讨论的其它部件

尊敬的先生:

我正在寻找用于微控制器的 Supervisor & Reset IC,以便在开机后提供100毫秒的延迟重置。
我偶然发现了这个 IC:TPS3840DL35DBVR

我想使用此重置 IC

我的典型工作电压是3.3V DC

数据表中固定阈值电压的含义是什么?

 我是否可以将此 TPS3840DL35DBVR 用于以下连接的电路?

此致
穆尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    穆尔西

     您是否需要为 MCU 提供低电压事件的休息,那么您要选择的阈值应低于3.3V。 如果选择了3.5V 的固定阈值,输出将不会改变

    如果您正在寻找更小的封装和更低的 IQ (含库存),请查看  TPS3899DL29DSER。 这将使重置信号以2.9V 的电压跳闸

    ——中国

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我想在启动事件后将“重置”设为 MCU,此 IC 将提供正确的功能? (就像开机重置功能一样)。

    我不想在欠压事件上使用任何重置功能。

    此致
    穆尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murthy,

    是的。 TPS3899将提供完整的 MCU 重置功能。 希望这能有所帮助。