This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65217:系统输出错误

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65217
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1079136/tps65217-sys-output-error

部件号:TPS65217

 

AC Vin =5V,现在 SYS 输出为0.8V,请帮助查看示意图,我的问题是

1.如果 BAT 没有电池,可以将其挂起吗?

2.充电器作为路径管理 MOSFET,是否会在检测到无电池时自动断开连接,并在有电池时打开? 是否可以从外部控制 MOSFET?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您使用 E2E!   为了提供技术支持,我需要对以下信号进行通电范围捕获:AC,SYS,PWR_EN 和 VLDO1。 此外,我还在原理图中发现了几个不符合我们建议的连接的项目。 请查看示意图核对表以进行必要的改进。 以下是链接: TPS65217x 原理图核对表(修订版 c)

    我还建议查看浏览文档(为 VIN 浏览设计坚固的 TPS65217系统),该文档将描述在不需要电池的应用中使用 TPS65217时 AC,SYS,USB 和 BAT 针脚的必要连接。 第9页中的解决方案电路#2似乎与您的用例相匹配。  

    谢谢,

    Brenda