This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:通过 I2C 读取时,BQ4050电压值,充电百分比不会更新

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ4050, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1079289/bq4050-bq4050-values-of-voltage-charged-percentage-are-not-updated-when-reading-via-i2c

部件号:BQ4050
“线程: BQSTUDIO”中讨论的其它部件

您好,

在我们的应用中,我们使用的 BMS 是 BQ4050仪表。 我们正在通过 I2C 读取量表中的值。 在某个时间值不再更新(充电百分比,包装电压...)后,我们始终获得相同的值。 如果我们重置整个系统,我们将再次获得正确的值,但需要一段时间。  

这是一个已知问题,我们如何防止这种情况?

此致,

西尼萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,西尼萨,

    您能否共享发生这种情况的 bqStudio 日志? 如果通信中断或未成功,主机通常会读取/报告相同的值。 此外,如果仪表正在执行自动 CC 校准,电流读数可能为0mA 几秒钟,但不会超过15秒。

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒