This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25050:实施运输模式

Guru**** 1123190 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25050, BQ24079, TPS22915
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1077295/bq25050-implementing-shipping-mode

部件号:BQ25050
“线程”中讨论的其它部件: BQ24079TPS22915

尊敬的 TI:  

通过按键和 USB 充电器连接激活 bq25050,是否有一种简单的方法来实现运输模式? 还是仅通过 USB 连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,德米特里,

      在电池放电模式下,将 CHG 拉至 GND,可以获得最低的电池 IQ。  这可以通过按钮或 MCU 实现,当适配器插入时,您需要卸下下拉菜单才能获得正确的充电状态读数。

    参见 规范中的 IBAT (PDWN)。

    谢谢,

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,德米特里,

    在运输模式下,您会询问是否可以制作设备,以便让电池存在,但电源已关闭或未通电。 这是正确的吗?  Nick 正确的做法是,在电池放电模式下,获得最低的电池 IQ 将 CHG 拉至 GND,但我想我会收集更多信息。 BGATE 引脚可能有一些额外的东西,但我需要在实验室中花一些时间来查看这是否可行,同时保持设备功能。

    我们已经为 BQ2407X 系列中的一些设备(如 BQ24079 )编写了一份实施运输模式的应用手册(请访问:www.ti.com/.../sluaa18.pdf)。

    我们最近还发布了一个 I2C 线性充电器,该充电器内置了装运模式: https://www.ti.com/product/BQ25180 

    此致,

    安东尼·范

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼克您好,  

    非常感谢。 我是否正确关注您的问题:CHG 下拉菜单只会导致 TS 电流源关闭,并不意味着电池已完全断开与系统的连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,安东尼,  

    这应该是一个不错的设备,但我们的项目时间有限(而25180仍然缺货)。 此外,由于 DFM 的建议,我们正在寻找至少0.5毫米电极间距的解决方案。 就像现在一样。

    期待您提出有关将外部 FET 与25050配合使用以支持运输模式的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,德米特里,

    [引用 userid="457410" url="~/support/power -management-group/power -management/f/power -management-forume/1077295/bq25050-实施-运输模式/3988506#3988506"]我是否正确地关注您:CHG 下拉功能只会导致 TS 电流关闭,并不意味着完全断开与系统的连接?[/]

    是的,这是正确的。  

    此致,

    安东尼·范

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,德米特里,

    [引用 userid="457410" url="~/support/power -management-group/power -management/f/power -management-forume/1077295/bq25050-实施-运输模式/3988508#3988508"]期待您关于使用带有25050的外部 FET 支持运输模式的建议。

    明白了! 让我安排一些实验时间来看看我们可以如何使用 BQ25050。  

    此致,

    安东尼·范

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,德米特里,

    请看一下我在下面使用 TPS22915负载开关链接的应用手册。 这将使您能够在充电器中实现装运模式。  

    请记住,您需要将 TPS22915B 的 VIN 连接到 BQ25050中的。  

    如果您还有其他问题,请告诉我!

    使用 TPS22915B 负载开关实施发货模式: https://www.ti.com/lit/an/slva821/slva821.pdf

    此致,

    安东尼·范

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安东尼:  

    感谢您的建议。  
    正确的做法是,没有机会将外部 MOSFET 仅用于 BGATE +(也许)一些小逻辑来执行此操作?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,德米特里,

    为庆祝总统节假日,我们的办公室将关闭。 回到办公室后,我们将于2月23日返回给您。

    此致,

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,德米特里,

    问题在于外部 MOSFET 的主体二极管会泄漏电流。 只要从 BAT 到 OUT 的电压高于此二极管的阈值,就会有一条从 BAT 到 OUT 的电流路径。 当前电流 取决于使用的 FET,而使用"运输模式"应用程序注释显示500 NA 消耗。

    此致,

    安东尼·范