This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24800:ACOK 和0x37[11]差值

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1078719/bq24800-acok-and-0x37-11-difference

部件号:BQ24800

大家好,团队

我们对 ACOK 硬件信号和寄存器信号有疑问。

1.当我们满足 ACOK_HIGH 条件时,0x37[11]和 ACOK (引脚5)是否会同时触发?  

或者,

2. ACOK 变高后是否断言0x37[11]? 如果是,在 ACOK 变高后,0x37[11]需要多长时间才能转动“1”?

此致,

哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈迪,你好

    为庆祝总统节假日,我们的办公室将关闭。 回到办公室后,我们将于2月23日返回给您。

    此致,

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈迪,你好

    它们之间应该非常接近。 请参阅以下数据表:

    REG0x37[11]跟踪 ACOK 引脚的状态。

     简单的方法就是检查 其中一个。 如果他们正在监控 ACOK,请检查 ACOK。 如果它们正在监视寄存器位,请检查 ACOK_STAT (0x37[11])

    它们都用于指示适配器是否存在。

    谢谢,我希望这能有所帮助,



    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此问题已解决”