This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A20:可订购差异

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A02, TPS7A20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1078292/tps7a20-orderable-differences

部件号:TPS7A20
“线程”中讨论的其它部件:TPS7A02

我正在寻找此设备系列中有库存的 SOT-23封装。 不同 TPS7A20xx 部件号之间的功能区别是什么? 我还在研究 TPS7A02设备。 这些设备是否采用相同的命名模式?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

         “xx”是指额定输出电压的值。 例如,TPS7A2028是指固定2.8V 输出设备。 TPS7A02器件的命名惯例相同。 数据表的11.1.1节对此进行了说明。 谢谢!

    此致,

    斯里坎特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。  TPS7A02 至7A20的兼容性如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,TJ,

           DBV 和 DQN 封装引脚对引脚兼容。 请参阅随附的屏幕截图,其中显示了两台设备之间的一些关键规格的比较。 谢谢!

    此致,

    斯里坎特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表中是否有错误? 从我看到的情况来看,PIN 不匹配。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,TJ,

           我想说,TPS7A20和 TPS7A02在各自的 DQN 封装中引脚对引脚兼容。 它们在各自的 DBV 封装中也具有类似的引脚到引脚兼容性。 谢谢!

    此致,

    斯里坎特