This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951:突发模式设置:RTMIN 值

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1079142/ucc28951-burst-mode-setting-rtmin-value

部件号:UCC28951

我`m 使用 UCC28951控制器和 RTMIN 值作为10kΩ。但我想降低关税。

在数据表中,10kΩ 被列为允许电阻的最小值。 我`m 知道如果在下面使用它会发生什么情况10kΩ (我`m 用1kΩ 来降低责任)

[UCC28951数据表第页25~26 -最小脉冲(TMIN)]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如果您使用的电阻值低于推荐值,则 IC 的行为不能得到保证。  它也没有特征,具体行为也不知道。

    此致,