This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78Z100:解开问题

Guru**** 2588735 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1076406/bq78z100-unseal-questions

部件号:BQ78Z100

您好,先生:

我们在电池组上使用 BQ78z100,但我们在电池组上有一些密封问题。

我们向客户发布了2个批次的电池组,一个批次使用了默认密封密钥,另一个使用了我们的新密封密钥。

原因一些参数需要更新,我们需要并行升级数据闪存。

无论我们构建什么固件来解开设备封条,但都面临如下问题。

1.如果我们使用正确的密封密钥(我们的新密钥或默认密钥)解开设备密封,则该设备将立即正确解除密封。

2.如果我们在没有正确密封密钥的情况下拆开设备密封(可能此设备是默认密钥,但我们使用的是密钥),则该设备将保持密封状态。  

请参阅下面的流程。

如果第一个键不正确,我们会尝试使用许多电池组,即使我们使用相同的过程来解开设备的密封,但该设备不能通过我们的过程解开密封。  

请告诉我们如何解决这个问题吗?

请帮助我们提供您的建议。

非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,斯塔坦,

    我建议读取电池序列号或其他一些识别参数以发送正确的密钥。 如果不可能,请等待10秒钟或更长时间,然后重试。 安全功能具有一些智能来阻止黑客攻击,因此持续尝试不会取得成功。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shirish:

    谢谢您的出色建议。

    工作正常!