This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156:查询 LM5156 IC 的过压保护电路

Guru**** 2811085 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1079093/lm5156-inquire-about-the-overvoltage-protection-circuit-for-lm5156-ic

部件号:LM5156

我们正在开发自己的 PV 模块控制器。 我们正在使用 LM5156 IC 进行电源电路。
我对 LM5156 IC 的过压保护电路有一些疑问。

请检查所附的 Excel 文件。

e2e.ti.com/.../Questions-about-LM5156.xlsx

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    感谢您的帮助。 VBIAS 用作 IC 的输入电压:



    VCC 引脚是内部 LDO 的输出(如数据表第12页所示)。 当 VCC 引脚未处于压降状态时,其输出电压为7V。 在此图中,您可以看到 LDO 处于脱漏状态的 VBIAS 值(第9页):  


    这意味着,对于 VBIAS 的低值,VCC 会跟随此电压,但如果 VBIAS 大于~7V,则 VCC 会被调节为7V。  

    IBIAS 是设备的静态电流,切换电流也需要考虑在内,您也不应该在设备的 Vin 路径中添加电阻器。

    对于您的设计,我建议以我们的 EVM 为例: https://www.ti.com/tool/LM5156EVM-BST 

    如果需要进一步帮助,请告诉我。  

    此致,

    EM