This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543C20:施加8A 负载时,电脑控制器(0.8 V@40A)的输出将降至0.673V

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546D24A, TPS543C20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1076596/tps543c20-output-of-the-regulator-0-8v-40a-is-getting-dropped-to-0-673v-when-8a-load-is-applied

部件号:TPS543C20
“线程”中讨论的其它部件:测试100ATPS546D24A

尊敬的 TI 团队:

1. 我们在设计中使用 TPS543C20RVFT IC 来获取主处理器的核心电源电压。 输出被配置为0.8V 40A。

我们开始验证电源部分。 输出电压稳定(0.8伏),不施加任何负载,但我们看到,当我们施加8A 负载时,电压下降到0.673V。

请查看随附的原理图部分和两种情况下可探测电压的 CRO 快照。  

请浏览问题说明和原理图部分,并提供有关问题的反馈。

2.我们计划通过堆叠两 个 TPS543C20RVFT 稳压器来升级0.8V 80A 电源的设计,以供我们下一版主板使用。 请在所附的第二张原理图中找到堆叠式电脑控制器设计。 请仔细阅读并提供宝贵的反馈意见。

 此致,

维什导航克利须南

e2e.ti.com/.../TI-Regulator-Output-Snapshot.pdfe2e.ti.com/.../TI-Regulator-Review.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vyshnav,

    我回顾了所提供的原理图,大部分情况都很好。 我会询问是否可以提供一些详细的跟进信息,以帮助进一步解决此问题。

    1.是否可以在应用负载时测量 SW (网络名称= core_pubber_M)?

    2. TPH4相对于 R130位于布局的什么位置?

    3. 如果可能,卸载 R135并重复测试是否可以解决压降问题?

    我怀疑此问题是由于不稳定,测量位置或电流限制造成的,因此这些后续行动将有助于我更好地确定根本原因。 我将您的设计输入到我们的 Excel 计算器工具中。 虽然估计的环路带宽较高,但设计应具有足够的相位/增益裕度以确保稳定性。 SW 节点测量有助于确认这一点。

    关于对多阶段原理图的反馈,我建议如下:

    1,R1231可能为 DNP。 同步引脚将设置辅助设备的时钟频率。

    2.我建议分离 AGND 和 PGND,并将网与网扣或0欧姆电阻器在一个点对齐,以用于布局。

    此致,

    阿雷奇·比斯特费尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    感谢您的快速响应和建议。  

    1.我们将检查您提供的建议,并对此进行更多调试。

    2.我们将根据您的意见更新设计。

    3.我们希望检查堆叠配置的回路稳定性。 我们可以使用 Webline Power Designer 工具检查这一点吗?  

    此致,

    维什导航克利须南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vyshnav,

    为了评估循环稳定性,我建议使用 Webench 和 Excel 计算器工具。 我认为这两种工具中的任何一种都不支持堆叠配置。 但是,如果堆叠配置的两个相位具有相同的斜率设置,电感和输出电容,那么我将使用单相稳定性分析来强烈指示堆叠配置中的频率响应/稳定性。

    Excel 计算器可在以下位置找到:

    https://www.ti.com/product/TPS543C20#design-tools-simulation

    此致,

    阿雷奇·比斯特费尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    好的。 我们为两个调节器提供了相同的斜坡设置,电感和输出电容。  

    我们可以使用 Excel 计算器生成图解(增益与相位与频率)。 附上了相同的内容供您参考。  

    请检查并帮助我们了解调节器输出的稳定性。  

    此致,

    维什导航克利须南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vyshnav,

    您共享的波德图符合 TI 通常推荐的稳定性要求。

    1.交叉频率为~30kHz,我预计这一频率将低于切换频率的十分之一

     2,相位边距约为70度。 TI 建议大于40度,这是令人满意的

    3,增益边际利润超过20dB。 TI 建议大于10 dB

    此致,

    阿雷奇·比斯特费尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alec,

    感谢您的反馈。 我们配置的切换频率为1000kHz ( 1M )。 在这种情况下,上述值将发生变化或保持不变。

    此外 ,如果我们有一个 pico 第二个瞬态(最高100A/120A),IC 能处理它吗? 或者,在设计上是否有办法处理这一问题?

    请提供您的意见。

    谢谢,此致,

    维什导航克利须南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克 利须南:

    阿历克将很快检查并回复你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vyshnav,  

    我可能也在这个主题中回答了你的问题: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1077707/tps543c20-loop-stability-for-certain-loads/3993628#3993628

    关于 pico 秒瞬态,我认为堆叠 TPS543C20配置可以处理它,但我没有很好的方法来在我的末尾评估它。我建议使用 TPS546D24A 进行3/4相位设计,以确保设计能够保持100A 以上的电流。

    此致,

    阿雷奇·比斯特费尔德