This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:VEN -为什么不是单个 NMOS?

Guru**** 2609925 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1078684/bq34110-ven---why-not-single-nmos

部件号:BQ34110

您好,

可能是愚蠢的问题,但无论如何:为什么不在两个电阻 器和接地之间使用单低侧 NMOS,而是使用支持高侧 PMOS 进行电压测量的 NMOS?

两者都有一些接通电阻,这两种电阻都接近零,因此与我们的测量无关。 我很困惑... :-)

感谢您的帮助和诚挚问候,

安德烈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andrej,

    我不确定使用两个 NFET 的确切原因,如果您能找到一个具有适当阈值电压的 PFET 来启用分频器网络,则使用该网络不会有问题。

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒