This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21530:UCC21530

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21530
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1078882/ucc21530-ucc21530

部件号:UCC21530

如果 UCC21530没有库存,可以选择什么替代或类似的零件。 该部件将用于直流-直流转换器级,用于高功率应用。

系统电气规格:  

 

输入电压:400V  

输出电压:500V  

输出功率:50千瓦  

效率:97%  

峰值输入功率:72千瓦  

输入线路峰值电流:163安培  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Payal,

    我们的办公室今天因假期而关闭。 我们的同事将在明天回应您的请求。

    此致,

    Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Payal,你好!

    感谢您联系 E2E!

    UCC2x52x 系列与 UCC21530最相似。 请参考 此 E2E 常见问题解答,以更详细地比较我们的隔离双通道栅极驱动器。  

    目前,没有一台类似设备在 TI.com 上有库存。 您可以利用 TI.com 上产品页面上的“可用时通知我”功能,在设备恢复库存时收到通知。 请告诉我在这个主题上还有什么可以帮助的。

    最佳

    奥利维亚·布兰迪尔