This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3808:MR 输入引脚查询

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1079002/tps3808-mr-input-pin-query

部件号:TPS3808

大家好,

我在 设计 POR 时使用 TPS3808G33DBVT。 我计划通过 4k7上拉电阻器在 MR 引脚的输入引脚上连接一个开关(连接到接地以在按下时断言复位)。 此外,电容器与开关平行。  

MR 针脚是否有任何波形滤波(以避免开关产生反弹效应)?

MR 输入引脚 施密特触发器类型吗?

我还计划将此引脚连接到另一个外部机械重置开关。 计划将车载开关和外部机械面板安装重置开关连接到 MR 引脚。 在这种情况下,如果我担心上述设计描述会产生任何开关反弹效应(小心通过100nF 电容器消除反弹)。 请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sagar  

    数据表中的图8.2所示,MR 引脚在内部与 VDD 一起被拉起。 因此,无需为 交换机连接上拉电阻,您可以 使用内部拉电阻,如数据表中图8.4所示。  

    有关最小 MR 脉冲,请参阅第7.6节(切换特性)。  

    MR 输入的 VIH 和 VIL 级别有滞后,您可以参考数据表电气表。  

    您可以使用100nF 保护罩,但您的上升时间将受到影响,因为它是由一个90k 电阻器在内部拉动的。  如果2个开关稳定,则不应存在任何问题。  

    此致

    Trailokya