This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156-Q1:输出电流

Guru**** 2796465 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1077037/lm5156-q1-output-current

部件号:LM5156-Q1
“线程:LM5156”中讨论的其它部件

您好,

你好。  请帮助查找 MPN-LM5156QDSSRQ1的属性 Output_Current 及其测量单位(UOM)的值。 非常感谢。

此致,

雷文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ray,

    我不确定我是否理解您的问题。

    您可以提供更多有关您尝试做什么以及您需要做什么的详细信息。

    谢谢,

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯特凡,你好,

    你好。 客户想知道 LM5156QDSSRQ1的输出电流是多少。 他在数据表上找不到此参数。数据表中是否缺少此参数,或者此参数可测量或需要计算? 如果是,我们能否知道如何测量或计算这一个? 输出电流的单位是多少? 安培,毫安,微安? 它是否需要测量电流的仪器? 请给出建议。 非常感谢。

    此致,

    雷文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ray,

    SMPS 中的输出电流通常定义了可由输出端的 SMPS 电路提供的电流。
    这主要取决于所用的电感器,开关(FET)和二极管(适用于 LM5156等异步控制器)。

    由于这是 LM5156的所有外部设备,因此无法通过 LM5156的数据表指定输出电流。

    输出电流驱动能力取决于转换速率(输入至输出电压)在下安培区。

    此致,

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ray,

    过去7天,我没有看到此线程的更新。

    如果问题得到解决,请按“is SOL得很 好”按钮。

    如果仍有问题,请告诉我新的细节。

    此致,

      斯特凡