This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27762:LM27762

Guru**** 2582155 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1078721/lm27762-lm27762

部件号:LM27762

零件在相当大的工作量后工作,但零件在设计中提高了100kHz 范围内的噪声级别。  这种噪音来自何处,我们如何减少噪音?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    应用噪音 取决于 许多因素,如外部组件选择,PCB 设计,测量设置等... 仅通过测量很难找到根本原因。 您能否在此处提供更多详细信息,如原理图,布局设计,测量设置和应用? 这可以帮助我们理解

    此致,

    塔维

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    负调节器的输入电容增加到100uf 陶瓷电容,负载增加到50ma。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您与我们分享! 我在这里结束了这条主线。

    如果您还有其他问题,请告诉我。

    此致,Tanvee