This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM43602:PFAS 和 C9-C14 PFCA 问题

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1078728/lm43602-question-of-pfas-and-c9-c14-pfcas

部件号:LM43602
“线程:测试”中讨论的其它部件

请告诉我这个问题的状态吗?

--

PFAS 和 C9-C14 PFCA 问题

对以下两种物质组进行再分类。
我们收到了客户的以下请求。
以下 TI 产品是否可以满足此要求?


(1) PFAS (每氟和多氟烷基物质)
<Threshold leve>(阈值级别)
未故意添加

(2) C9-C14 PFCA,其盐类和 C9-C14 PFCA 相关物质
<Threshold leve>(阈值级别)
C9-C14 PFCA 及其盐类的总和:25ppb 或更小
C9-C14 PFCA 相关物质之和:260ppb 或更小

-目标产品(21种产品)电源管理,接口等。
DS90LV110TMTC/NOPB
LM43602PWPT
LM6132AIMX/NOPB
LP3943ISQ/NOPB
PTH04070WAZ
SN005805PWPR
SN74HCU04PWR
SN74LS279AN
TCA6416APWR
TCA6424ARGJR
TLK1501IRCP
TLV9001IDCKR
TPD1E05U06DPYT
TPD4E05U06DQAR
TPS3823-30DBVR
TPS51200DRCR
TPS54531DDAR
TPS62130RGTT
TPS7A4501KTTR
TPS7A4901DGNT
TSC2007IPWR


谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    很抱歉,我没有这些数据或报告,您能否分享它用于什么,这是否与装配体或晶片构建过程有关? 这将有助于找到真正的问题。

    埃琳娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的回复。

    客户添加了禁用和受限物质。 有关详细信息,请参阅以下文件中的 B033和 B034。 是否可以继续调查?

    https://www2.funai.co.jp/multi_lang/green_procure/docs/en/V6r15/ANNEX_II-1_Substance_List_V6r15_EN.zip

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我不确定。它看起来像主板和组件所需要的一些 RoHS 或法律,它是2022年开始的新功能。  

    您最好进行一些认证测试,因为我知道 LM43620通过了 RoHS 和 EU,可以在产品文件夹中找到这些测试,-> 质量,可靠性和包装信息。

    埃琳娜