This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060-Q1:极性反接测试

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1079207/lm5060-q1-reverse-polarity-test

部件号:LM5060-Q1
“线程:ABS”中讨论的其它部件

跟进中的问题  

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/893782/lm5060-q1-lm5060-reverse-polarity-protection/3304695?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=LM5060%25252525252520npgd#3304695

你(们)好,

当 VIN 施加负电压(-14V)时,测量结果表明计时器(-0.595V)和 nPGD (-0.68V)针脚电压违反 ABS 值(-0.3V)。

如以上链接所述,nPGD 电阻器限制流经该引脚的电流, 避免损坏 nPGD 引脚,但是,计时器引脚如何? 它会损坏吗?

示意图如下所示。

BRS,

双标

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, 双彪

    感谢您的帮助!

    从 GND 到计时器到内部电路的阻抗不低。 因此 ,没有 ESD 损坏的风险。 您的示意图很好。

    此致,Rakesh