请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LM5060-Q1 “线程:ABS”中讨论的其它部件
跟进中的问题
你(们)好,
当 VIN 施加负电压(-14V)时,测量结果表明计时器(-0.595V)和 nPGD (-0.68V)针脚电压违反 ABS 值(-0.3V)。
如以上链接所述,nPGD 电阻器限制流经该引脚的电流, 避免损坏 nPGD 引脚,但是,计时器引脚如何? 它会损坏吗?
示意图如下所示。
BRS,
双标