This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2596:LM2596T-12/LF03和 LM2596T-12/NOPB。

Guru**** 2628865 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1079111/lm2596-lm2596t-12-lf03-and-lm2596t-12-nopb

部件号:LM2596

大家好,团队

请问 LM2596T-12/LF03和 LM2596T-12/NOPB 有何区别?
根据数据集,这些数据是相同的。



顺便说一下,LM2596-ADJ 是一 种不同的导联形式。
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1078440/lm2596-difference-between-lm2596t-adj-nopb-and---lf02?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=LM2596T#

此致。
肯戈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,肯戈,

    这是弗兰克对你的回复,我在下面复制,  -ADJ 和-12是 Vout 设置的差异,关于  NOPB (NDH)和 LF02 (NEB)的其他信息应该与 LM2596-ADJ 相同。  

     '''''''''''''''''''''''''''''''''''''' NOPB (NDH)和 LF02 (NEB)之间的区别如下。

                  NOPB (NDH)正在交错排列导联形式

                  LF02 (NEB)是90度交错引线型     ''''''''''''

    埃琳娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃琳娜,您好!

    感谢你的回复。
     您的数据表是否是用词不当?


    此致。
    肯戈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,肯戈,

    尝试回答这个问题,   

    不同之处在于 NEB/NDH 封装,其它封装相同。

    LF03和 NOPB 均表示无 PB 和无铅,因此应该是相同的,-12是 NDH 封装。

    埃琳娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃琳娜,您好!

    那么 LM2596T-12/LF03和 LM2596T-12/NOPB 是否相同,对吗?

    此致。
    肯戈,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。