This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63020:加热和停止工作

Guru**** 2760705 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1078701/tps63020-heating-and-stop-working

部件号:TPS63020
“线程: 测试”中讨论的其它部件

您 好,

这与我们在 PCB 中使用的降压升压转换器(TPS63020)的加热问题有关。  

在对 PCB 进行测试时,我们发现一段时间后,降压升压转换器加热太多,最高可达 85摄氏度,然后停止工作。

我们正在为设备提供3-5V 2A 直流,它通常使用高达5V/1A 的电流。

请就此问题提供紧急支持。

巴西

Tzadok

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,  Tzadok,

    请帮助检查 PIN 输入/输出/L1/L2和接地之间的电阻。

    如果在测试过程中发现电路板有异常,最好只使用芯片进行相同的电阻测试。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    电阻  

    VIN-34.8  

    Vout-8.8K

    L1- 76.8K

    L2 - 76.8K

    您是否需要原理图?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tzadok,

    显然,您的设备已损坏。 您能否与我分享您的布局?

    最有可能的是,设备被随机电感器导致的高峰值损坏。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否与我分享您的电子邮件,以便我向您发送原理图和布局

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然是的。请与我联系 tao-zhang@ti.com