This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5020:WSON 封装 PIN1 ID 的倒角尺寸

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1077132/lm5020-chamfer-size-for-pin1-id-of-wson-package

部件号:LM5020

大家好,团队  

为了检查它是否能满足客户的内部标准,我的客户希望了解 WSON 封装的 PIN1 ID 的倒角尺寸。 请帮帮我。  

谢谢。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jo,

    感谢您的发布。  我们需要与我们的包装团队联系以获取相关信息,这可能需要一些时间。 但是,角切被用作 Pin1的标记物,这对客户的内部标准可能没有多大影响,因为足迹没有任何角切。  当 IC 焊接在印刷电路板上时,金属衬垫的效果将如封装图所示。  我们可以省去寻找角切信息大小的工作量。  你同意吗?  

     

    谢谢,

    您好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Youhao,  

    感谢你的答复。  

    由于引脚1可以施加大电压,客户的内部标准要求  引脚1和衬垫之间有一定的距离。  

    为了获得距离,客户希望切断角切的陆地模式,以便他们可以在引脚1到底板之间有更多距离。  

    如果角切大于 C0.3 (似乎许多其他产品都有 C0.3角切),这对客户来说就足够了。  

    您能否帮助与包裹团队确认拐角处切口的尺寸? 很抱歉耽误了时间,但客户希望尽快开始布局,因此如果能尽快获得此信息,我们将不胜感激。  

    谢谢。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已发送请求,并将在收到答案后立即在此处发布。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jo,

    我和我们的产品工程师一起检查,他说:“ 我们无法保证倒角的一致性,因为 L/F 只需要确认 JEDEC 封装尺寸尺寸要求,而暴露的 DAP 在 JEDEC 规范中未指定。”  此外,在当前的引线框架图中,此倒角的最小尺寸不是受控数字。  因此,我们无法指定边角切除。

    如果客户仍有问题,他们能否考虑尺寸为3x5毫米的含铅包装,而这种无引线包装为4x4?

    谢谢,

    您好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Youhao,  

    感谢您的确认。 客户将尝试自行测量倒角尺寸。   

    铅封装的引脚间距太小,客户因内部政策而无法使用。  

    谢谢。

    此致,