This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40057:增压引脚 ABS 最大电压

Guru**** 2811065 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS40057, TPS40054

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1078650/tps40057-boost-pin-abs-max-voltage

部件号:TPS40057
“线程”中讨论的其它部件:ABSTPS40054

您好,支持团队,

我的客户询问 PGND 的 TPS40057 ABS 最大升压引脚电压,您是否支持?

谢谢,

Koji Ikeda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Koji,

    开关电压为45V ABS 最大值,增压电压比开关电压高9V,应为45+9 V

    BTW,TPS40054现在不推荐用于新设计, LM25145 是新推荐。

    埃琳娜