This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 可充电前照灯的设计帮助

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92360, TPS92200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1077256/design-help-for-rechargeable-headlamp

“线程”中讨论的其它部件:TPS92360, TPS92200

大家好,团队  

我代表客户发布此信息。  

我需要帮助设计 新 LED 前照灯的电路和信号灯,使用电池和变压器电源(可通过变压器是否插入板载 USB 端口来选择)。 如果变压器为发射极接通电源并重新充电,则也会执行板载电池。  出厂时需要通过微控制器编程对光强度进行 PWM 调整,但光照将仅根据触控开关处于打开或关闭状态。 用户不会调整光线强度。 LED 将 使用 700-1200 MW。 输入需要接受2.8至6V。 需要采用恒定电流设计。 愿意聘请电气工程师来使用最新适用的 SMD 组件来设计这种产品。 请帮我找到零件和设计服务?

此致,

乔纳森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Navor,我们的 pl 只能提供有关 LED 驱动器的解决方案,如果您需要整体解决方案,请联系其他 pl 或 SEM 团队。

    Robin 将帮助设计 LED 部件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乔纳森您好,

    正如弗兰克提到的,我们只能为您提供推荐的 LED 驱动器。 如果需要升压 LED 驱动器,TPS92360是正确的。 对于降压拓扑,TPS92200可以满足您的要求。

    巴西,

    罗宾